This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:当导联脱落检测电流过高时、IEC60601–2–27测试中的阻抗测试失败。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349865/ads1293-impedance-test-fails-in-iec60601--2-27-test-when-lead-off-detect-current-is-too-high

器件型号:ADS1293

我们启用了直流 LOD 检测、当电流设置为高于120nA 时、导联脱落检测非常有效。  但是、当我们 为 IEC60601-2-27第201.12.1.101.3节运行阻抗测试时、我们得到了平坦的线。 只有当我们降低电流时、我们才能通过阻抗测试、但 LOD 不起作用。   

测试步骤为

 1.在0.67Hz 和40Hz 下施加3.8mV 正弦波。  记录结果。 (我们通过)

 2. 现在 在信号源和设备之间增加620千欧与4.7nf 并联。 (我们得到 预期的正弦波)

 3. 现在添加300mVdc (我们得到一条平坦的线、预期为正弦波)

 4.   现在添加-300mVdc (我们得到 预期的正弦波)

我们对 ADS1293的电路输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点。   从电路中移除右腿驱动后、我们在+300mVdc 的电压下通过了测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、对于我们的回复中出现的延迟表示歉意。 我需要一些时间与我的设计人员讨论该问题并与您联系。 我会在下周前跟进。