This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085-Q1:VA 引脚上的最大电源电流

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350340/dac104s085-q1-maximum-supply-current-at-va-pin

器件型号:DAC104S085-Q1

您好!  

您能帮助我们找到 VA 引脚的最大输入电流吗?

谢谢。
巴拉西拉哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharathiraja:


    您是否想知道该器件在损坏前可通过 VA 引脚承受的最大电流?  

    或者在器件运行期间 VA 引脚从电源拉取的最大电流?

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne Jones:

    在我的设计中、VA 引脚上串联了一个铁氧体。 为了找出滤波器上的最大压降,我要寻找 在器件运行期间 VA 引脚将从电源获得的最大电流。

    谢谢。
    巴拉西拉哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharathiraja:

    数据表中的此处提到了 DAC 空载时的最大电源电流:

    如果 DAC 加载了、则需要将其与电源电流相加。 例如、如果每个输出通道都提供1mA、则来自 VA 的总电流将是电源电流(485uA 或650uA、具体取决于您的 VA 电压)+ 4mA。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    巴拉西拉哈