This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:使用 ADS1x7xEVM-PDK EVM 板+ ADCPRO:带有 ADS1278

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350648/ads1278-using-ads1x7xevm-pdk-evm-board-adcpro-with-ads1278

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:ADCPro

我正在使用 ADS1x7xEVM-PDK EVM 板+ ADCPro、当该单元设置为具有2.5V (Vref)的 MULTISCOPE 模式时、高分辨率我在500mVp-p 信号上以128Ksps 收集的结果数据偏移约为75mV、如此处所示

有人知道为什么会发生这种情况吗? 我正在使用示波器监控输入、但失调电压不存在。

-汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    最大偏移应小于5mV、典型值应大约为1mV。  您能否测量 ADS1278输入端的电压(通道1为 TP10和 TP9)?  是否所有通道都显示此相同的偏移?  输入放大器是否已启用(未安装 JP3)?

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好  

    JP3未安装、每个通道上的偏移(我已选中通道1和 CH2)似乎与 ADCPro 结果相同。 示波器监控电路板输入。 输入是单端的、因为 sig Gen 已将 BNC 返回设置为其仪器"GND"。     S3设置到电路板的"中心" 、  S8设置 到远离 PCB 板的"中心"   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好  

    似乎偏移来自 O'Scope"。 当我断开示波器时、偏移(约60mV)将完全消失。 示波器输入是单端输入、无示波器探头(BNC)。   

    -汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的更新。  为了清楚起见、在使用 EVM 上的输入时、负输入应连接到 EVM 板接地。  然后、信号发生器将连接在正输入和电路板接地(也是负输入)之间。

    此致、
    基思