This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:将 ADC12DJ5200RF TMSTP 连接到 FPGA

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349350/adc12dj5200rf-adc12dj5200rf-tmstp-connection-to-fpga

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我有一个来自 Xilinx Ultrascale+FPGA 的 LVDS 输出、并想将其连接到 TMSTP 输入。

遗憾的是 、直流耦合 TMSTP 必须满足低共模电压要求、这与 LVDS 不兼容。

您能介绍一下连接 LVDS 信号以实现 TMSTP 输入的推荐方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamami、  

    无法满足 ADC TMSTP 引脚的共模要求、LVDS 信号的共模要求将它们直流耦合在一起、理想解决方案是在两者之间使用电阻分压器来满足共模要求。  

    如果您可以对 LVDS 信号进行交流耦合、则这可以起作用、因为您可以偏置交流耦合电容器的任一侧。

    此致!

    埃里克·克莱克纳