This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:需要+/-5V 输入电压、24位 ADC

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02, ADS8694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351889/ads1278-need-input-voltage--5v-24-bit-adc

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:ADS125H02ADS8694

戒律:

客户的要求是
1分辨率 24位

2输入信号为1KHz、+/-5V  

3-4通道

4 SPI

我在 TI.com 中找不到这样的 ADC,请帮忙推荐一套合适的 ADC,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    我知道唯一能够处理+/-5V 输入的24位 ADC 就是 ADS125H02、但此部件仅支持2个多路复用通道。  客户是否需要同步采样、或者是否可以使用多路复用输入?  如果多路复用是 O.K.路复用器,则可选用具有4通道多路复用器的 ADS125H02。

    您始终可以添加外部放大器、以便对输入进行电平转换、使其也处于 ADC 的适当输入范围内。  我们还拥有可直接支持+/-5V 输入的18位 ADC、例如 ADS8694。

    请告诉我是谁的客户在备注部分。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用