This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B23:不同内部基准电压问题...

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351810/ads131b23-different-internal-reference-voltage-concern

器件型号:ADS131B23

大家好、

我看到有些 ADC 使用1.2V 或1.25V 内部 Vref、有些则使用2.5V。

我想知道 他们使用不同内部基准电压的原因或顾虑是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这不是一个直接的答案。
    在某些情况下、我们在某个工艺节点中具有特定的基准电压 IP、然后在该工艺中将其重复用于某些 ADC 设计。 有时、我们提供的 Δ-Σ 调制器 IP 在特定的基准电压电平下不起作用。 然后、我们用于 ADC 的电源电压范围也会限制我们使用的基准电压。 例如、仅支持高达1.8V 电源的器件无法与2.5V VREF 一同工作。

    对于典型的工业应用、我们经常尝试使用2.5V VREF。 在测试和测量应用中、我们往往会使用2.5V 甚至4.096V VREF。
    在很可能只需要测量很小信号的应用中、我们过去选择了较小的 VREF 电压。

    此致、
    约阿希姆·武尔克