请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131B23 大家好、
我看到有些 ADC 使用1.2V 或1.25V 内部 Vref、有些则使用2.5V。
我想知道 他们使用不同内部基准电压的原因或顾虑是什么?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我看到有些 ADC 使用1.2V 或1.25V 内部 Vref、有些则使用2.5V。
我想知道 他们使用不同内部基准电压的原因或顾虑是什么?
谢谢。
尊敬的 Peter:
这不是一个直接的答案。
在某些情况下、我们在某个工艺节点中具有特定的基准电压 IP、然后在该工艺中将其重复用于某些 ADC 设计。 有时、我们提供的 Δ-Σ 调制器 IP 在特定的基准电压电平下不起作用。 然后、我们用于 ADC 的电源电压范围也会限制我们使用的基准电压。 例如、仅支持高达1.8V 电源的器件无法与2.5V VREF 一同工作。
对于典型的工业应用、我们经常尝试使用2.5V VREF。 在测试和测量应用中、我们往往会使用2.5V 甚至4.096V VREF。
在很可能只需要测量很小信号的应用中、我们过去选择了较小的 VREF 电压。
此致、
约阿希姆·武尔克