Other Parts Discussed in Thread: ADS7961
我已经添加了代码片段和 SPI 配置以供查看。
在我不熟悉此内容时、请提供帮助。
for 代码片段中的循环是指延迟。 我们已经在没有延迟的情况下测试了代码、仍然不会在接收缓冲区中接收任何数据。
uint8_t send_addr[4] = {0x10, 0x80, 0x10, 0x00};
uint8_t receive_data[4] = {0};
//----------------xx MANUAL MODE xx --------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIGITAL_IO_SetOutputLow(&DIGITAL_IO_0);
//90,000 10ms
//9000 1ms
//100 ns
// for(uint16_t delay = 0; delay < 2; delay++);
SPI_MASTER_Transmit(&SPI_MASTER_0, &send_addr[0], 1);
while(SPI_MASTER_0.runtime->tx_busy);
SPI_MASTER_Transmit(&SPI_MASTER_0, &send_addr[1], 1);
while(SPI_MASTER_0.runtime->tx_busy);
// for(uint16_t delay = 0; delay < 100; delay++); //50ns
DIGITAL_IO_SetOutputHigh(&DIGITAL_IO_0);
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIGITAL_IO_SetOutputLow(&DIGITAL_IO_0);
//90,000 10ms
//9000 1ms
//100 ns
// for(uint16_t delay = 0; delay < 2; delay++); //50ns
SPI_MASTER_Transmit(&SPI_MASTER_0, &send_addr[2], 1);
while(SPI_MASTER_0.runtime->tx_busy);
SPI_MASTER_Transmit(&SPI_MASTER_0, &send_addr[3], 1);
while(SPI_MASTER_0.runtime->tx_busy);
SPI_MASTER_Receive(&SPI_MASTER_0, &receive_data[0], 2);
while(SPI_MASTER_0.runtime->rx_busy);
// for(uint16_t delay = 0; delay < 100; delay++); //50ns
DIGITAL_IO_SetOutputHigh(&DIGITAL_IO_0);
//------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIGITAL_IO_SetOutputLow(&DIGITAL_IO_0);
//90,000 10ms
//9000 1ms
//100 ns
// for(uint16_t delay = 0; delay < 2; delay++); //50ns
SPI_MASTER_Transmit(&SPI_MASTER_0, &send_addr[0], 1);
while(SPI_MASTER_0.runtime->tx_busy);
SPI_MASTER_Transmit(&SPI_MASTER_0, &send_addr[1], 1);
while(SPI_MASTER_0.runtime->tx_busy);
SPI_MASTER_Receive(&SPI_MASTER_0, &receive_data[0], 2);
while(SPI_MASTER_0.runtime->rx_busy);
// for(uint16_t delay = 0; delay < 100; delay++); //50ns
DIGITAL_IO_SetOutputHigh(&DIGITAL_IO_0);
//------------------------------------------------------------------------------------------------------