This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:引脚同步的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347922/ads131m08-the-question-of-pin-sync

器件型号:ADS131M08

您好!

在本文中、当 SYNC 与内部数据速率时钟未对齐时、"未对齐"是否意味着内部数据速率 时钟和 SYNC 不是彼此的倍数?

要将数字滤波器复位与 SYNC 脉冲同步、是内部数据速率 时钟还是 DRDY 的频率?

如果 DRDY 的频率与 SYNC 同步、则 SYNC 的频率和 DRDY 的频率是否为整数倍关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ?、

    我们将对此进行探讨、并在本周结束前回复您。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我希望 在每个时间周期内有128个相同时间间隔的采样点, 时间周期可以是50Hz 或60Hz 或以上。

    我能否通过更改 SYNC 频率来更改 ADS131M08采样频率

    如果答案是肯定的、那么采样频率是否独立于 CLKIN、是采样频率还是同步频率

    在连续转换模式下、SYNC 引脚的下降沿是重新启动转换还是继续原始转换

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifei Zhang:

    也许我真的不明白你在想做什么

    与一些外部事件相比、SYNC 引脚只是重新启动转换。 当同步发生时、数字滤波器复位且新的转换开始

    听起来您需要实现相干采样、这样在每个波形周期(如您提到的那样为50Hz 或60Hz)内您总是有128个点。 是这样吗?

    如果是、您要同步什么事件? 是否要测量反向线路周期频率以相应地调整 ADC 时钟?

    采样频率由 ADC 时钟(CLKIN)、工作模式(高分辨率、低功耗或极低功耗)和您选择的 OSR 设置决定。 有关如何确定输出数据速率的更多信息、请参阅表8-2

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    是的,我想实施相干采样,我要用45Hz 到65Hz 的交流电网频率来确定我的转换频率。

    我希望确保每个波形周期内有128个采样点。  因此、我将使用 MCU 计时器通过 连接到 ADS131M08 ADC SYNC 引脚的比较/捕获引脚触发事件信号。

    顺便说一下、我将通过 MCU 测量电网频率、并根据电网频率调整计时器事件的触发频率。

    例如、如果电网频率为50Hz、计时器事件频率为50Hz * 128 = 6400Hz、 如果电网频率为48Hz、则计时器事件频率为48Hz * 128 = 6144Hz。

    我的问题是:
    如果 CLKIN = 8.192M OSR = 16384数据速率= 0.25kSPS、但6144Hz 信号在 ADS131M08的 SYNC 引脚上触发,ADC 以6144Hz 频率?进行采样和转换、以及如何配置和使用它来实现这一点。

    且快速趋稳滤波器 OSR 固定为1024? 在 SYNC 下降沿后、MCU 需要至少花费(256+44+1024) tMOD 来获得第一个转换结果。 其结果是 SYNC 下降沿时的电压值

    在表8-3中、OSR = 128、稳定时间= 856tCLK≈0.104ms (8.192M)。但在图8-3和表8-8中、tSETTLE1 = 0.323ms、因此、重新同步后、需要多长时间才能获得第一个转换数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifei Zhang:

    如果 CLKIN = 8.192M OSR = 16384数据速率= 0.25kSPS 但6144Hz 信号在 ADS131M08的 SYNC 引脚上触发,ADC 能够以6144Hz 频率?进行采样和转换,以及如何配置和使用它来实现此目的。

    每次将 SYNC 引脚拉至低电平时、ADC 都会重新启动转换过程。 有关转换过程重新启动时的预期结果的更多信息、请参阅有关快速启动行为(8.4.2)的部分。 具体而言、就是下面我复制的最后两段

    因此、同步后的前两个样本将不是有效数据、因此您应将其忽略。 如您所述、表8-3中给出了稳定时间。 如果您选择 OSR>1024,则默认情况下会启用 Sinc1过滤器,这不是您可以控制的

    正如我在上一篇文章中提到的:

    采样频率取决于 ADC 时钟(CLKIN)、工作模式(高分辨率、低功耗或极低功耗)和您选择的 OSR 设置。

    您可以回溯到 fCLKIN 频率应该是多少。 例如、假设需要的输出数据速率为6144SPS (对于48Hz 线路周期频率、为每周期128个点)。 假设您还需要使用高分辨率(HR)模式、OSR 为512。 然后、fmod = 6144 * 512 = 3.145728 MHz、fCLKIN = 2* fmod、因此 fCLKIN = 6.291456 MHz

    因此、您需要能够更改 fCLKIN 频率以实现相干采样。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    这是我想得到的答案! 非常感谢!