This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:读取到的电压值不准确

Guru**** 2767475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM, ADS131M08, ADS8168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350241/ads131m08evm-inaccurate-voltage-values-getting-read

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131M08ADS8168

您好!

我将向 EVM 提供一个已知的模拟信号来测试其是否正常工作。 1 Vpp 的正弦波、在1kHz 频率下、可获得~-488mV 和480mV 的输出(请参阅此处的第一个图像)。

当我将频率增加到10 kHz 时、 我没有得到正确的输出。 电压下降至低位。    

我在这里遗漏了什么? 我不熟悉这一点。 是否应该设置一些寄存器? 我使用通道2进行连接。 由于它是双极的、因此 JP3的任何连接器上都没有跳线。

谢谢

内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

     ADS131M08EVM 上差分低通 RC 滤波器的-3dB 截止频率是1.594 MHz、高于输入信号频率。 但是您的输入信号会被内部数字滤波器衰减、 Sinc3的–3dB 截止频率在所选的32ksps 数据速率下约为8kHz、因此必须降低输入信号频率。 另请注意、根据您的当前数据速率(32ksps)和输入信号频率(10kHz)、您在一个周期内将只有3.2个样本。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的回复。 对我来说很重要。 但是、要明确的是、

    1. 我不能提供超过1.594 MHz 的更高频率的信号。
    2. Sinc3对信号频率甚至有更大的限制。

    如果我将过采样率增加到512 (现在我将其设置为128)、将数据速率降低至8ksps、我是否可以使用更高的 Sinc3截止频率?  

    谢谢

    内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了添加到上述查询中、RC 滤波器的-3dB 截止频率为1.594MHz (如数据表中所述、Dale 在回复中指出)。 如何将 EVM 用于500 kHz 信号? 我设计了一个线圈系统、其电感传输最大为500kHz、但在 EVM 中使用电流设置、我无法采集信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    RAM 说: 如果我将过采样率增加到512 (现在我的数据速率是128)、并将数据速率降低至8ksps、我是否可以使用更高的 Sinc3截止频率?

    我的回答:sinc 滤波器的截止频率可以计算为 f-3db =数据 速率/(1 +数字滤波器阶数)、所以数据速率越低、数字频率的截止频率越低。 此外、任何高于1.594MHz 频率的信号也将由 RC 滤波器衰减。

    RAM 表示:  如何将 EVM 用于500 kHz 信号? 我设计了一个线圈系统、其电感传输最大为500kHz、但在 EVM 中使用电流设置、我无法采集信号。

    我的回答:奈奎斯特-香农采样定理 指出、采样率必须至少是信号带宽的两倍以避免发生混叠。 ADS131M08的最大数据速率仅为32ksps、因此您不能使用此 ADC 对500kHz 信号进行采样。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。 我想我在 ADC 选择方面犯了一个错误。

    谢谢。

    内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    接下来的问题是、因为我不熟悉如何使用此类转换器。 我有一些模拟信号的频率可能在50Hz 到接近10MHz 之间变化。 我希望将不同的感应线圈(尺寸不同、以便它们靠近相关的特定谐振频率)连接到通道并对每个通道进行分析。 我对 ADC 的分辨率感兴趣、但没有意识到该特定的 EVM 无法用于更高的频率。 我进行了筛选搜索、但我仍然感到困惑(担心我是否会买一些最终也会很少使用的东西)、对于我来说、这可能是最好的选择。  

    在此处列表 https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/products.html#84=16%3B20&300=0.001%3B30&1028=8%3B12&157max=0.00008%3B10&中筛选BW 时、我将在"采样速率"(我设置为<= 10Msps)和"模拟"(我设置为<= 10 MHz)进行滤波。 我仍然无法确定哪一款适合我使用。 我在这里缺少什么吗? 根据我的要求、我应该查找什么参数?

    谢谢

    内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜这里的这个 ADC 具有1MSPS、这意味着它可以对信号进行高达1 MHz 的采样? 请更正我的错误。

    https://www.ti.com/tool/ADS8168EVM-PDK

    谢谢

    内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    您的理解不正确。 1MSPS 采样率意味着 ADS8168每1us 转换一次输入信号、您将能够每微 秒读取一个数据或每秒1M 次采样。

    您可以检查 高速 ADC (>= 10Msps)

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我了解。 如果使用 ADS8168、一个1 MHz 信号只需1个样本。 我想我现在有个想法要寻找什么。

    非常感谢您的帮助 Dale。 非常感谢!

    内存。