This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:ADC 信号输入问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350895/adc3424-adc-signal-input-issue

器件型号:ADC3424

在我们的设备中、我们在 ADC3424电路块中发现了信号输入问题。

您能否就附加的问题提供您的答案?

感谢 you.e2e.ti.com/.../ADC-Signal-Input-issue.xlsx

菊井义典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kikui-San:

    通常建议先为器件加电、然后再为器件上的其他引脚供电。

    射频块和时钟缓冲器块输出什么? 具体而言、在器件引脚上电之前要为其提供的输出电平是多少?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew-san、

    感谢您的回答。

    在我们的调查中、我们确认了在 ADC 断电时射频块电源不向 ADC 输出。

    关于时钟块、我们已经在另一个问题中获得了您的答案。

    ('ADC3424:AVDD 电源之前的 CLK 输入')

    我在这个问题上没有问题。 我将结束此问题。

    谢谢你。

    菊井义典