This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278商用与 ADS1278-SP 中的硅芯片设计

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345482/ads1278-silicon-chip-design-in-ads1278-commercial-vs-ads1278-sp

器件型号:ADS1278

您好、TI 团队、

我正在收集一项可能使用某种版本的 ADS1278的 NASA 任务的辐射数据。 有一份关于2014年商用版 ADS1278单粒子效应的欧洲航天局(ESA)测试报告、但我不确定这些测试结果是否适用于航天级版本 ADS1278-SP。 (注意:我在 ADS1278-SP 上也看到了大量测试结果)

1. ADS1278的商业版是否具有与 ADS1278-SP 相同的内部芯片? (意味着相同的内部掺杂几何形状等) 我需要这些信息才能知道2014年 ESA 测试报告是否适用于我们的 ADS1278-SP 器件选择。

2.自2014年以来 TI 是否对任一版本(商用 ADS1278或 ADS1278-SP)进行了任何重大芯片设计更改?

-杰米·阿尔宾

303-735-5959

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    请在本周五结束营业前给我确认。  我不确定、但我认为裸片具有完全相同的几何形状。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    这需要更长的时间来跟踪。  我不会晚于下周结束、即4月12日回到你身边。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    有相关消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    我仍然没有任何更新。  我将在明天下班时提供额外的更新。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    我仍在等待有关-SP 与 ADS1278商用版本之间芯片差异的更新。  我可以确认、自2014年以来、商业版本没有发生重大的裸片更改、2018年发布后、-SP 版本也没有任何更改。

    我将在4月18日星期四结束工作时向您提供有关裸片差异的最新信息。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    我们终于能够跟踪这些信息。  商业级器件和航天级器件之间的裸片几何形状没有差异、包括掺杂。

    道歉花了很长时间。

    此致、
    基思