This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:如何使 tri 状态 MISO 引脚?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351706/ads1282-any-way-to-tri-state-miso-pin

器件型号:ADS1282

我在一个设计中、该 ADC 的 SPI 总线与 EEPROM 共享。

ADS1282没有片选功能。 我需要对 ADS1282 DOUT (引脚4)进行 tri 状态设置、以便与 EEPROM 通信时不会发生总线争用。 保持 ADS1282处于复位状态似乎并不起作用、而且将其置于断电状态也不起作用。

我有什么办法可以做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    遗憾的是、DOUT 引脚始终被驱动为高电平或低电平。  与其他器件共享该引脚的唯一方法是使用外部 tri 状态缓冲器。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用