This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:未使用 GPIO 的正确配置

Guru**** 2973270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351110/ads131e08-proper-configuration-of-unused-gpio

器件型号:ADS131E08

嘿、PADC 团队、

我有一位客户在 新设计中评估了 ADS131E08、我们希望您能提供有关如何处理未使用的 GPIO 引脚的指南。

DS 提到、如果未使用、应该使用10k Ω 电阻器将其连接到 DGND。 是否每个未使用的 GPIO 引脚都必须通过专用的10k Ω 电阻器连接到 GND?

在本例中、不使用 GPIO1:4、我们想知道这些 GPIO 是否可以连接在一起、然后将1个10k Ω 电阻连接到 GND。

请告知。

-马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我认为这不是很关键、但我会与团队核实、我会尽快将其回复给您。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Dale!

    一旦向设计团队确认、请告知我们。

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    正如我的一位同事评论说的、"您可以放弃使用连接到所有 GPIO 引脚的单个电阻器。 唯一潜在的问题是、如果一个输出为高电平、一个输出为低电平、则多个 GPIO 无意中成为输出、从而导致驱动器争用"、但 客户似乎不会使用这四个 GPIO。 如果我的理解是正确的、则 可以通过单个电阻器将它们连接到 GND、因为 这些 GPIO 引脚会在上电后或复位后自动设置为输入。

    Br、

    戴尔