This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5212EVM-K:如何在 EVM 上设置采样率?

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212EVM-K, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342072/tad5212evm-k-how-do-i-set-sample-rate-on-evm

器件型号:TAD5212EVM-K
主题中讨论的其他器件: TAD5212

TAS5212EVM-K 的文档说明可由 USB 音频驱动程序设置音频采样率。  我可以使用什么软件来实现这一点? 我尝试过 pyaudio 和 simpleaudio、但指定采样率似乎没有效果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    感谢您提出问题。 PPC3是控制 TAD5212EVM-K 的理想选择。

    您需要执行的第一步是在此处申请下载 PPC3: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE。 

    完成该操作后、您将获得使用 PPC3来控制 TAD5212的权限。  

    以下是可帮助您快速入门的 PPC3用户手册:  

    e2e.ti.com/.../slou408-_5B00_PPC3-User-Manual_5D00_-_2800_1_2900_.pdf

    如果您需要更多帮助、请尽管提出来。

    此致、

    Ore.

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经有 PPC3。  当我在监视 BCLK 线时对寄存器进行更改(尤其是 PASI_SAMP_RATE[5:0])时、我没有看到任何影响。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    感谢您的反馈。 我想知道您是否在 ppc3上使用 tac5x1x 应用程序来控制设备?

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAC5x1x-Q1应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要观察对寄存器所做的更改、i2c 窗口是一个有用的调试工具。  

    尝试打开 i2c 窗口。 它应该位于 ppc3窗口的底部。  

    单击"log"并单击绿色按钮。 它应该会变为红色。 完成此操作后、点击 I/O 并在 I/O 窗口上重复进行寄存器写入。  

    此 i2c 窗口的日志部分显示 器件上的实时寄存器更新。  

    请告诉我、如果您不愿意、请随时寻求更多指导、这样做是否会有所帮助。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这款 EVM 的功能存在一些根本的混淆。  AC-MB 在控制 TAD5212中发挥什么作用?  如果我使用 PPC3更改 TAD5212中的采样率寄存器、那么 AC-MB 是否也会配置为以修订后的采样率生成数据和时钟?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、EVM 的手册还说明:"串行接口时钟和数据由 USB 接口提供。 采样率和格式
    由操作系统上的 USB 音频类驱动程序确定。 USB 音频的默认设置是
    接口为32位帧大小、48kHz 采样率、BCLK 和 FSYNC 比率为256、格式为
    多媒体视觉多路复用(TDM)"。

    这指向我的原始文章,我问我应该使用什么软件来操纵"USB 音频类驱动程序"的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    插入 AC-MB 后、驱动程序会自动安装。 它将在您的系统托盘中显示为 TI 标识。

    在这里、您将能够更改一些设置。 不过、您只能更改位宽度。 采样率、TDM/B比率 和 FS 格式由驱动程序固定。

    在 PPC3中、您将希望 ASI 设置与该设置相匹配、以便由 AC-MB 处理器正确转换音频、并通过 USB 发送。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    我将结束该主题、如果您需要有关该主题的更多支持、请随时提出。

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这使得我们无法在没有其他硬件来提供 ASI 输入的情况下执行所需的操作。  对 XMOS 音频处理器芯片不熟悉。  是否可以为其编写一些代码来向 DAC 提供自定义采样率数据?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    留出48小时的时间对此作出回应。  

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    AC-MB"音频转换器主板" 旨在支持在其 EVM 板上使用 TAD5212 DAC。 选择 USB 选项作为 AC-MB 上的音频总线源后、您可以通过 TI 驱动程序(以 TI 标识表示)和 Windows 高级声音设置(以声音图标表示)更改设置、从而获得所需的采样率。

    Jeff 介绍了如何访问 TI 驱动程序设置窗口。 要访问更多设置来帮助您配置采样率、 确保驱动程序窗口中的"状态"页面已打开,以便您可以观察到所做的更改>右键单击任务栏上的"声音"图标>选择"录音">双击"线路(TI USB 音频)">一个窗口将会弹出>选择"高级"并选择任意速率> 完成此操作后、它应该反映在 TI 驱动程序窗口的 Status 页面上。 高级页面根据所选格式有其限制、但在需要时会显示。    

    如果在 TI 驱动程序、状态页面和 TI USB 行属性、高级页面之间来回切换、您应该能够提供和配置 ASI 输入。 执行此操作时、有助于确保从格式页面到高级页面的所有设置都匹配。

    我附上了使用 Windows 操作系统时可能会遇到的一些示例:

     

    希望能够提供帮助、  

    此致、

    Ore.