This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565:请求确认 DAC8565组件缺陷问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350714/dac8565-request-for-confirmation-regarding-dac8565-component-defect-issue

器件型号:DAC8565

您好、TI 专家

客户怀疑在生产过程中用于产品的 DAC8565ICPWR 存在元件缺陷。

(出现问题)
当测得的 Vref 电压值为高电平时、模拟输出值逐渐增加并超过0.1%的精度。

有关缺陷的详细信息、请查看下面随附的测试报告。

客户从过去就一直使用 DAC8565ICPWR 进行生产、到目前为止没有出现任何问题。 但是、我们最近遇到了与上述相同的问题、并怀疑存在部件缺陷。

因此、我们请求通过 TI 产品退货进行分析、但收到了 BU 的回复、要求我们通过 TI E2E 进一步与 BU 团队确认、并获取 BU 的同意、可根据 FA 进行调查。 (CPR241098914)

因此、请查看相关信息、如果您怀疑存在缺陷的器件、请进行确认、以便可以执行缺陷分析。

谢谢你。

(随附文档)

(DAC8565ICPWR)测试报告)

e2e.ti.com/.../_2800_DAC8565ICPWR_2900_-TEST-REPORT.pdf

2.原理图

3. (DAC8565ICPWR)标签

4. 顶部标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    感谢您提供更多信息。 该请求已通过电子邮件发送给我们、我们将通过该渠道提供更新。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin

    我们尚未收到任何单独的更新信息。

    在通过最初提交的 TI 产品退货将回复传递给 E2E 后、我们再次请求审查缺陷、但收到了应用团队的回复以采取后续措施、如下所示。

    客户要求快速确认缺陷分析未在进行的区域。

    您能检查一下进度吗? 更新后、回复来自哪个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    我们目前有一个联系人 Maria Ko 的电子邮件。 我会将您添加到电子邮件主题帖。

    谢谢。
    埃林