This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8564:应用问题

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351785/dac8564-application-issues

器件型号:DAC8564

您好!

编译环境:keil5
使用芯片:DAC8564IDPW

1.为什么精度上会有偏差?
控制通道 A 输出2V 电压(DIN 指令为0X10CCCC)。 万用表测量的 Vout A 到 GND 的电压为2.060V、其他三个通道的电压为0.092V
为了单独将通道 A 的输出电压控制为0V (DIN 命令为0X100000)、万用表测量的 Vout A 到 GND 的电压为0.092V、其他三个通道的电压也为0.092V
为了单独控制通道 A 到1V 的输出电压(DIN 指令为0X106666)、万用表测量到 Vout A 到 GND 的电压为1.075V、其他三个通道的电压为0.092V

以下波形借助0X10CCCC 数据发送到 DAC_DIN、顶部到底部的四个通道对应四个波形:DAC_SCLK、DAC_DIN、DAC_SYNC 和 DAC_ENABLE。

2. 为什么 DIN 发送指令在保持之前的电压值的同时改变? 如何实时更改任何通道的电压输出和关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    0.92V 输出听起来像是一个潜在的接地问题。 您能否向我发送一份您的电路板原理图以及您对 AVDD 施加的电压?

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、谢谢。

    请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    VREFL 引脚就好像悬空了。 使用内部基准时、应将 VREFL 引脚接地。 这可能会导致输出问题。 请尝试将引脚接地、并告知我问题是否仍然存在。

    谢谢。
    埃林