This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953应用问题

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1352636/ads7953-ads7953-application-question

器件型号:ADS7953

大家好、

您可以帮助解决有关 ADS7953的以下问题吗?

是否需要使用 LDO 为 VA/VBD/VREF 供电? 使用直流/直流转换器来供电吗? 我们可以为这些引脚使用一个电源轨吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    如数据表中所述、VA 和 VBD 可以连接在一起并与 LDO 一起使用。  基准电压限制为2.5V、最好提供高质量的电压源、以确保 ADC 转换的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    VA 和 VBD 能否与直流/直流转换器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们可以是同一个源。