This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8661:理论值和测量值之间存在差异。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348457/ads8661-discrepancy-between-the-theoretical-value-and-the-measured-value

器件型号:ADS8661
主题中讨论的其他器件:ADS8665

您好!

在"器件传输函数"中、FSR /2代码为0x800。 从此表中、5.12V 处的预期值代码为0x800。  

此外、在图6-19中、输入= 5.12V 的输出代码表示平均值= 2045 (0x7FD)。  

问题
您能否就0x7FD 和0x800之间差异的原因提供您的意见?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请看图6-28、图6-19和7-15之间的差异源自失调电压误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在0-10.24V 线路上、ADS8665的偏移误差大约为0.2m (@26℃)。

    此外、偏移误差为0.2mV (典型值)。

    在0-10.24V 范围内的1LSB 为2.5mV、但是我认为偏移误差= 0.2mV 非常小、并且在1LSB 之内。

    你问的区别是3LSB、所以我有一些疑问。
    ・实际值5.12V:图6-19 > 0x7FD
    ・理论值5.12V:图7-15 > 0x800

    你能不能给我任何关于上述的评论?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    目前我没有更好的答案、可能用于直方图的器件具有最差的偏移和增益。  您是否对生产材料有问题或只是想了解数字差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    即使对于最坏的器件、测量值与理论值之间的偏差较大、与3LSB 等效的误差也超出了数据表中的失调误差规格。 您能否解释一下每个参数被认为会导致相当于3LSB 的误差的值?

    从数据表中可以看出、EO (失调电压误差)、在最差2mV @ 25℃ 下相当于0.8LSB。 问题的背景 是、ADC 评估结果显示理论值和实际值之间存在误差、类似于数据表中的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我更仔细地看了看,有些事情确实是有点偏离了某个地方。  我将花一些时间介绍产品定义器、看看我是否无法获得有关用于绘制直方图的数据收集的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    为方便起见、我将提供有关我调查过的内容的其他信息。

    数据表 P.267.3.7.1内部基准显示了回流后的基准误差和偏移。

    基准电压为4.096Vmin/4.096Vtyp/4.097Vmax。
    据说、在回流后、基准电压将因热应力而偏移。

    在图7-9中、回流后的失调电压为-6mV 至+1mV。
    从绝对值来看、可能存在±6mV 偏移。

    如果回流后基准电压偏移4mV、则为4.1V。

    FSR 为4.1x2.5 = 10.25V

    如果在此状态下输入5.12V、则5.12V/10.25V=0.4997=0.4997/FFF=7FD。

    如果 REF 电压偏移4mV、数据可能如图6-19所示。

    ADC 的理论值与实际值之间的差异被认为在很大程度上受回流后基准电压的影响。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我们在研究这种情况。