This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:最高结温

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341712/ads1251-max-junction-temperature

器件型号:ADS1251

大家好、

您能告诉一下 ADS1251的最高结温吗?

这是数据表提到的150摄氏度还是100摄氏度?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥典之

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分输入客户名称?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    这是一个温馨提示。

    您能提供反馈吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥典之

    感谢您提供所需的信息。 感谢您耐心等待我们的延迟回复、因为上周是美国假期。

    我们不存在 ADS1251的热性能信息、因此我已经提交了申请。 请注意、该申请可能需要1-2周的时间才能完成。 我将在收到请求的信息时提供更新

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    提醒一下。

    有任何更新吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥典之

    我们的团队仍在处理这一请求、但是、他们告诉我、到今天应该准备好了。 因此、我应该会在星期一之前为您提供最新的

    感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥典之

    我应该多等几分钟! 申请已完成、以下是我们团队为 ADS1251U 提供的信息:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值):

    107.1

    结果-θ JC、top (标准数据表值):

    40.9

    结果-θ JB (标准数据表值):

    53.8

    结果-Ψ JT (标准数据表值):

    3.7

    结果-Ψ JB (标准数据表值):

    52.8

    结果-θ JC、底部(标准数据表值):

    不适用

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    谢谢、但我的问题与以下的最高结温有关...

    [quote userid="75724" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341712/ads1251-max-junction-temperature 能否告诉 ADS1251的最高结温?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、高桥典之

    感谢您澄清

    有、最高结温为100C

    -Bryan