This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53202:Vref 连接

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353293/dac53202-vref-connection

器件型号:DAC53202

大家好、我打算使用具有内部基准的 DAC53202。 根据我的理解、在使用内部基准时、VREF 引脚的连接应该只是一个旁路电容器。

数据表提到当外部基准未被使用时为 VDD 添加一个上拉电阻。 是否仅当 VDD 用作基准时才添加此上拉电阻?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VREF 引脚始终是输入引脚。 仅在使用外部基准时需要一个旁路电容器。 内部基准从不连接到 VREF 引脚、因此在使用内部基准时无需电容。  

    建议将 VREF 拉至 VDD、以便使引脚不悬空。  在使用其他两个基准选项时、只要您在 DAC 上电之前选择了另一个基准选项、我没有看到任何使 VREF 引脚悬空的性能问题。 默认使用外部基准:

    此致!

    K·琼斯