This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC130M03:ADC 查询

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC130M03, AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348289/amc130m03-adc-inquiry

器件型号:AMC130M03
主题中讨论的其他器件: AMC1210

需要以下规格的 ADC:

1. 8-12个通道

2. 16位

3.电隔离  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    我很乐意向您推荐。 您的应用是什么? 这可能有助于我考虑提供的其他器件。  

    最接近这些规格的器件是 AMC130M03。 它是一个具有电隔离功能的16位隔离式 ADC、但它只有三个输入通道。 请注意、我们的器件最多只有四个输入通道。  

    请随时在此处查看我们的比较页面:

    如果我能回答其他问题、请告诉我。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Eva、

    我想使用一个16位隔离式 ADC 进行温度检测。 由于我从12个不同的温度传感器(PT100)接收数据、 因此需要 12个输入通道。 但正如您提到的、您的器件最多只有四个输入通道、因此我 必须使用 3-4号。 10位 ADC。

    如果您 能 为我提供相同的 P/N、将会非常有帮助。

    谢谢

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    我了解。 一种解决方案是使用我们的多个 ADC、如我提到的 ADC、并同步它们。 如果您要使用我们的四输入通道器件、我们有 AMC1210、它是一个调制器、因此可能需要更多级。  

    否则、您可以使用 ADS 器件并采用分立式隔离。 这些器件多达8个通道、但不包含您正在寻找的电隔离。

    请告诉我您的看法!

    此致、

    评估