This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:SPI 通信协议代码示例

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353288/ads1278evm-pdk-spi-communication-protocol-code-example

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278

大家好、

     我正在尝试通过 SPI 到 ADS1278-EVM 模块、使用 Tiva TM4C1294NCPDT-EVM 开发一个动态采集系统。 但我在 SPI 通信协议方面没有经验。 您能给我发送一个执行通信的代码示例吗?

谢谢。此致、

阿拉文德有限公司

Aravind- email:aravindsr2410@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    我们没有 ADS1278的任何示例代码。  不过、ADS1278是一款非常简单的器件。  没有内部寄存器;所有功能均通过硬件引脚进行配置。

    代码的一般流程:

     MCU 通过软件轮询或中断监视/DRDY 线路、以寻找从高电平到低电平(下降沿)的转换。

    2.当 /DRDY 变为低电平时、数据准备就绪。  MCU 为每个通道提供24个 SCLK 脉冲(总数取决于 TDM 或并行模式)并在 DOUT 引脚上捕获数据。  ADS1278会在 SCLK 下降沿启动数据、主机处理器应在上升沿捕获数据。

    更多有关 SPI 协议的信息、请观看涵盖此主题的 TI 精密实验室- ADC。

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

    此外、由于您正在使用 Tiva 系统、我建议您将一个问题发布给那个团队、专门询问您如何将 SPI 与那个器件一起使用。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用