您好!
我们在定制设计中以双通道模式使用 ADC12DL3200。
数据通道 A 和 C 用于输入 A、通道 B 和 D 用于输入 B。 根据数据表、提到了在125ps 内匹配所有数据通道的长度。 (" 之间的最大计时偏斜 两个 LVDS 输出对(DxCLK±、 所有 LVDS 组中的 DX[11:0]±、DxSTR±)。
由于我在2个通道上的模拟输入是独立的 、并且通道 A、C 在 B、D 上没有依赖关系、反之亦然。 在这种情况下,我是否需要匹配所有 LVDS 数据通道? 或者、如果我将 A 和 C 以及 B 和 D 匹配在一起、这是否足够(所有4个通道都不会匹配)?
提前感谢。