This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:不同数据通道之间的长度匹配要求

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1349760/adc12dl3200-length-matching-across-data-lanes-requirement

器件型号:ADC12DL3200

您好!

我们在定制设计中以双通道模式使用 ADC12DL3200。

数据通道  A 和 C 用于输入 A、通道 B 和 D 用于输入 B。 根据数据表、提到了在125ps 内匹配所有数据通道的长度。  (" 之间的最大计时偏斜  两个 LVDS 输出对(DxCLK±、  所有 LVDS 组中的 DX[11:0]±、DxSTR±)。

由于我在2个通道上的模拟输入是独立的 、并且通道 A、C 在 B、D 上没有依赖关系、反之亦然。 在这种情况下,我是否需要匹配所有 LVDS 数据通道? 或者、如果我将 A 和 C 以及 B 和 D 匹配在一起、这是否足够(所有4个通道都不会匹配)?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    从技术角度而言不是、如果您单独使用这两个 ADC、则无需长度匹配所有四个组(ABCD)。

    但是、这可能是用于采集数据的 FPGA 类型的限制。 我正在为您检查这一点。

    我会在几天内就这件事与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    Rob 的观点是准确的(您在原帖中已提到这一点)。 理想情况下、不需要在 AC 和 BD 之间进行长度匹配。  

    也就是说、由于每条总线都有自己的时钟和选通引脚、因此您也无需在 A 和 C 之间匹配。 在每个总线被独立捕获后、接收端的缓冲器应该可以帮助您对齐采样。  

    此致、

    艾米特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。 我们将使用 Kintex UltraScale FPGA 进行数据采集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    非常感谢您的答复。

    通道 A 和 C 之间的最小计时偏斜要求是什么?

    我还需要澄清以下问题:

    •  我的设计中只有1个 ADC、因此我不使用 SYSREF 信号。 但按照 图6-2中的时序图显示。 在第30页中、在 tLAT (STB)之后检测到 SYSREF 信号后、选通信号生效。 如果未使用 SYSREF 信号、何时将选通信号置位?  
    • 如果我持续  从 ADC 采集数据、选通信号是在开始时只置位一次、还是在捕获时切换?

    提前感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    最小计时偏斜实际上取决于 Rx 的确定方式。 这意味着关于 RX 而不是 TX 的设置/保持。

    要做到这一点、FPGA 中可能存在缓冲器设置。

    否则、我建议从差分对到差分对的距离不超过+/-100mil。

    Ameet 将解答您的其余问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    我建议使用 FPGA 中的 Rx 架构(而不是通过计时结束和长度匹配限制)解决 A/C 和 B/D 同步。

    ADC 的功能是将一定数量的样本组合到一个帧中。 选通信号用于将帧彼此区分开(然后可用于在 ADC 内或多个 ADC 之间对齐多个通道的输出)。 可以通过 LFRAME 寄存器(地址0x202)设置帧长度。 一个常见的示例是将其设置为16 (每16个样本产生一个选通脉冲)。

    一旦获得选通模式、它将无限重复、您可以使用它将 A 的样本与 C 和 B 的样本与 D 对齐。这将有助于解决非常严格的布线限制问题(从而简化电路板布局)。

    最后、在高数据速率下、还可能会在通道的通道内出现数据偏差。 频闪灯模式也可用于提升您的优势。 PAT_SEL 寄存器可用于在所有数据通道和选通通道上输出选通脉冲。 这样、FPGA 中的 Rx 逻辑就可以对齐所有器件(数据总线内的通道以及数据总线上的样本)。

    最后一点、Xilinx HSSIO Rx IP 应该为您提供全面整合的干净解决方案。 这将执行 I/O 校准以及通道间滑动调整。 或者、也可以实现自己的逻辑来满足需要。

    请告诉我这是否解决了您的问题。

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    正如您提到的"作为最后一点,Xilinx HSSIO Rx IP 应该为您提供一个完整的解决方案。 这将执行 I/O 校准以及通道间滑动调整。 或者、您也可以实施自己的逻辑来满足所需的需求。" 我们使用的是 HSSIO Rx IP。

    正如观察到的、  

    1. Xilinx HSSIO Rx IP 不能在 STROBE 上运行。 那么、在我完成捕捉前、选通脉冲信号是否可能一直处于低电平?
    2. 如果不是、如何监测频闪灯? 检测下降沿是否足以启动捕捉?

     提前感谢、

    Charan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    我无法理解"阻止捕获"意味着什么。 ADC 捕获可发生在解串化时钟域的任何上升沿。  由于它是并行模式、因此每个时钟周期 包含 一个有效的采样。 如果将从 ADC 传出的数据串行化、则不会出现这种情况。

    唯一需要做的就是在开始捕捉之前完成 IO、bitslip 和总线间校准。 HSSIO IP 会根据您配置的目标位移模式来调整每个通道。  如果在所有数据通道上镜像选通、目标模式将变为0x8000 (1"1"和15"0")。 在这种情况下、不需要将选通信号作为进入 HSSIO 的数据的一部分。

    该方案适用于对齐和交错时序模式、因为位差将在 HSSIO IP 的输出端对齐所有通道。

    此致、

    艾米特