This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:设置连续采样、数据在长期运行后会混淆

Guru**** 2390280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1352755/ads131m04-set-continuous-sampling-and-the-data-will-be-confused-after-long-term-operation

器件型号:ADS131M04

尊敬的 TI

    客户用 MSP430和 ADS131M04来设置连续采样、经过长期的使用(大约6个月)之后、出现了采样数据混淆的问题。

    数据采样数据在芯片重启之后是正常的、但是过了一段时间仍然会出现问题。

    大约有1000个样本、出现了10个相同问题。

    请帮助分析原因,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    ADS131M04 ADC 的原理图良好。 我建议客户监控数字总线、包括/CS、SCLK、DOUT、DIN 和/DRDY。  为了解决该问题、捕获这些信号的波形非常重要、尤其是在观察到问题时、还应记录正常运行的原始数据和发生问题时的数据、以便进行比较。

    Br、

    戴尔