This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463-SP:100MSPS 时的功耗

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351486/ads5463-sp-power-dissipation-at-100msps

器件型号:ADS5463-SP

您好!

数据表指定 ADS5463-SP 在 Vin=Full Scale、300MHz 和 FS=500MSPS 条件下的功率耗散为2.45W (最大值)。 我的客户计划以100MSPS 使用 ADS5463-SP。 功率损耗是多少?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    使用我们的 ADS5463EVM-CVAL、我施加了100MSPS 时钟和驱动至-0.95dBFS 的301 MHz 输入。 电源电流如下:

    5V AVDD:290.6 mA

    3.3V AVDD:133.2 mA

    3.3V DVDD:80.4 mA

    在距离墙壁

    仅有的仅有几米远的位置、 此致、 德鲁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    感谢您的答复。
    很抱歉、这是 我的客户再次提出的一个测量请求。
    您能否在以下条件下测量功率损耗?

    100MSPS 时钟和10.23MHz 输入驱动至+0.3dBm

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    以下是上述条件得到的结果:

    5V AVDD:291 mA

    3.3V AVDD:133.3 mA

    3.3V DVDD:80.4 mA

    这大约为2.16W

    此致、

    德鲁