This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:适用于 ECG 应用的 ADS131M08

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1292, ADS1291, ADS1258, ADS1296, ADS1293, ADS1278, ADS1298, ADS131M08, ADS1198, TLV4333, ADS131E08, ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1352845/ads131m08-ads131m08-for-ecg-application

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件:ADS1296、ADS1294 、ADS1292 ADS1293、ADS1291、 ADS1278ADS1298ADS1198、ADS1258、 TLV4333ADS131E08

我是一个设计一个低成本12导联心电图机. 为此,TI 提供了 ADS 1298、ADS 1198、ADS 1258、ADS1278 (8个差动通道)、ADS1293 (3个)和 ADS1292、ADS1291、ADS1294、ADS1296 (1、2、4、6)通道。

ADS1298、ADS1258、ADS 1278的 成本很高,而 ADS1198的分辨率为16位,而且4通道 A/D 转换器的其它多种组合成本也很高。 一种选择是我们选择用于 ECG 的低成本 ADS131M08。 您已经回答了同样的问题、3年前、

引语


话虽如此、选择 ADS131M08时我关心的是低输入阻抗。 ECG 应用通常面临较大的皮肤与电极接触阻抗的挑战。 您需要 ADC 的输入阻抗非常高、以便保持信号振幅并最大程度地减小泄漏电流。

它们需要在 ADS131M08之前使用一个具有高输入阻抗的外部缓冲器。 对于 ECG 应用、我认为这不是正确的方法、因为它可能会导致 CMRR 降级。

客户是否考虑过我们的一些专用生物电势前端 ADC、如 ADS1298?

取消报价

但是、如果我 选择 TLV4333IDR 等运算放大器缓冲器在 ADS131M08之前缓冲输入(单位增益缓冲器) ECG 电极、该怎么办?

TLV4333 -输入阻抗10G 欧姆

                   CMRR = 110-125 d

                     输入失调电压< 30uV

                    增益−带宽  :350kHz (

           低偏移漂移:0.07V/°C

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您可以使用放大器来实现高输入阻抗、也可以直接使用 具有更高输入阻抗的 ADS131E08。 一些客户在其设计中使用了 ADS131E08和 ADS129x。

    Br、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我可以将 ADS131M08 / ADS131E08 用于 ECG 吗? 因为之前在本论坛上、建议 不要使用 ADS131E08、即使是缓冲器也是如此。 有关相同问题、请参阅下面 TI 的回复

    "它们需要在 ADS131M08前面使用一个具有高输入阻抗的外部缓冲器。 对于 ECG 应用、我认为这不是正确的方法、因为它可能会导致 CMRR 降级。

    客户是否考虑过我们的一些专用生物电势前端 ADC、如 ADS1298?"

    请再次确认我可以使用 ADS131M08 / ADS131E08 作为 EGC (医疗)用途吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    如前所述、一些客户在其设计中使用了 ADS131E08和 ADS129x、包括 ECG 应用。 我没有看到在该应用中使用了 ADS131M08、但可能我 不知道。 您可以使用 ADS131M08EVM +运放 EVM 进行检查。

    -戴尔