This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:光调制器偏置控制器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353190/dac81416-optical-modulator-bias-controller

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件:AMC60704

您好!

在寻找适合 I/Q 光学调制器中的偏置控制器电路的ts 时、我找到了此应用手册 https://www.ti.com/lit/ab/slaa841/slaa841.pdf?DAC=1712879601556、您可以在其中描述采用 DACx1416系列器件在这方面的优势。 尽管您提到此系列的 DAC 可用于该应用、但未提及商用电路板。 如果您是使用该系列的 DAC 为该应用开发电路板或仪器的任何人、我想问您。

我真的很感谢您可以与我分享的任何信息。

此致、

福斯托·戈梅斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fausto:

    您对 DAC 的具体要求是什么? 我们有一些专用的光调制器器件、例如 AMC60704。  您是否需要大于5V 的电压偏置?