This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:DAQ 设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, ADS125H02, ADS127L21, DAC81401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353095/ads1256-daq-design

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件:ADS125H02、PGA855、 ADS127L21DAC81401

您好、TI!  

我们将开始 DAQ 模块的新开发、以下是我们的要求  

DAQ 系统应支持电压和温度测量

电压输入范围应为±0.10V、±5.0V±10.0V、0-5V、0-10V、您可以建议使用采样率最小为50k 的前端模块或独立 ADC

和温度方面、它应接受热敏电阻和热电偶输入、ADC 可以直接获取这些输入、如果 ADC 无法直接接受这些输入、则建议我们 使用专门的芯片进行此操作。

注意:热电偶-宽范围(J K T S N E R B)和热敏电阻(5k 至100k)

建议使用用于模拟输出的 DAC (±5V、±10V、0-5V、0-10V)。

此致

萨拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarath:

    请看一下 ADS125H02。  该 ADC 几乎能满足您的所有要求。  最大数据速率为40KSPS、但它支持高达+/-20V 输入、并包括 PGA、基准和电流源、可与 RTD 和热电偶配合使用。

    如果您需要更高的速度、我建议查看 ADS127L21和 PGA855。  这将是一个多器件解决方案、但会提供您所需的数据速率和输入范围。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    感谢您的及时响应。

    您是否还可以根据我之前提供的输出规格(±5V、±10V、0-5V、0-10V)推荐一个 DAC? 每个通道应支持100mA 的最大负载电流。 此外、DAC 的输出可以是正弦波或方波(可编程选项是可接受的)。 我很好奇此 DAC 在容性或电感性负载下的表现。 如果连接到其他类型的负载、波形是否会失真?

    此致、
    萨拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarath:

    DAC81401支持您刚才提到的电压范围。  DAC 可用于生成正弦波、但您需要从生成正弦波模式的 MCU 将数据流式传输到 DAC。  您还需要添加一个功率放大器来驱动100mA 负载电流;我认为我们没有任何 DAC 可以直接支持如此大的电流。

    如果您有有关功率放大器的其他问题、我建议您发布一个涵盖您特定放大器需求的单独问题。

    此致、
    基思