This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12130:自校准 ADC 系列

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354571/adc12130-self-calibrating-adc-series

器件型号:ADC12130

我正在尝试使用参数搜索工具在 TI 网站上找到 ADC12138的替代产品。

我找不到任何具有像 ADC12138这样的自校准功能的 ADC。

自校准系列是否不再 适用于任何 ADC、或者所有 更新的 ADC 是否包含数据表中未明确指定的自校准功能?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    不、我们还没有做过很多自校准器件。  我将查看是否有任何待办事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Tom Hendrick  是不制作自校准组件的原因吗、或者较新器件具有更高的精度从而 不需要这个功能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道-除了零件会变得更好。