This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69EVM:TSW1400EVM (已停产)由 Nexys Video Artix-7 FPGA 培训师板替代

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM, ADS42LB69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347583/ads42lb69evm-tsw1400evm-obsolete-replaced-by-nexys-video-artix-7-fpga-trainer-board

器件型号:ADS42LB69EVM
主题中讨论的其他器件: ADS42LB69

我从本 论坛2024年3月的一篇帖子中得知、TSW1400EVM 已停产、将替换为 Nexys Video Artix-7 FPGA 培训师板和新的转插卡。 因此、我假设使用图 ADS42LBx9EVM 用户指南 slau465a 的5页将进行修改、以将 TSW1400EVM BD 替换为 Nexys Video Artix-7 FPGA Trainer 板和新的转插卡、该卡将 Nexys 板连接到 ADS42LB69EVM 板。 是这样吗? 评估设置是否有任何其他更改? 是否还需要新的控制和显示软件? 如果是、它何时可用、P/N 是多少? 转插卡何时可用?其 P/N 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您是否已经有 ADS42LB69EVM?

    如果尚未停产、此 EVM 也将停产。

    请告诉我。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 在我们正在进行的一个项目中、我们正在考虑供应商现有的符合 Sosa 标准的 ADC FMC 卡。 该卡上实现了 ADS42LB69EVM ADC。 我们正在考虑非常规使用 ADS42LB69、其中我们的输入频率为1kHz 至100kHz、因此我们会担心低频运行情况、我怀疑 ADS42LB69EVM 可能没有专门设计。

    技术手册 SBAA220讨论了一个围绕 ADS42LB69输入缓冲器运行的低频环路、其转角频率为190kHz。 技术手册介绍了如何补偿由该环路为较低频率运行创建的正向路径中的高通响应、但也指出:

    "...在极低输入频率下、模拟缓冲器内部的高通结构也会导致线性性能下降。 补偿网络仅校正缓冲器的低频响应、无法校正线性度下降。"

     那么、我们的根本问题是:

    1.低频(<190kHz)的线性下降有多糟糕?

    2.能否禁用回路?

    3.是否有其他与低频运行相关的"问题"?

    4.是否进行过低频测试? 如果是,是否可以共享?

    我们的最终目标是尽快查明 ADS42LB69是否适合我们的应用。 如果不是可行的解决方案、我们不需要评估测试设置和过时的电路板更换解决方案。 TI 工程人员是否能够评论此 ADC 在我们应用中的可行性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您的评分

    因此、基本而言、我所听到的是您需要能够进行直流耦合的 ADC、即双通道、~75dB SNR、250MSPS 采样?

    如果是、我们可能会推荐更适合您需求的另一款器件。

    请告知。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 我要说的是、我想知道使用输入频率范围为1kHz 至100kHz 的 ADS42LB69时的注意事项或潜在缺陷。

    1.技术手册 SBAA220中提到的低频(<190kHz)的线性下降有多糟糕? 轻微降级或 w.c。环路会跟踪输入信号吗?

    2.能否禁用回路?

    3.是否存在其他与低频操作(<190kHz)相关的"问题"?

    4.是否进行过低频测试? 如果是,是否可以共享?

    使用 ADS42LB69的主要原因是、它已经存在于我们希望重复使用的 FMC 卡上、因此我们可以节省旋转和调试自己的卡的所有时间。 如果我们必须旋转自己的卡、我们已经拥有可以实施的有效 ADC 解决方案。 它只是没有设计到兼容的 FMC 卡中。

    您能向开发组中的某人询问以上4个问题以获取 ADS42LB69吗? 或者、您可以问技术笔记 SBAA220 Sourabh Gupta 或 Nagarajan Viswanathan 的作者吗? 我猜他们可能会从一开始就知道低频运行(< 190kHz)是否可行。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    然而、我想问的是、我不确定我们是否使用这种低频率输入测试了器件。

    请给我几天时间给你回复。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我希望参与设计环路或管理环路设计的开发工程师能够很好地了解环路将如何影响低频输入。 遗憾的是、由于评估板已过时、我们无法自行测试。

    谢谢。

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我已经与您前面提到的应用手册的作者沟通过。

    很遗憾、我们无法获取您要查找的信息。

    如果我能找到 EVM、很高兴将其发送给您、用于您自己的开发和测试。

    这对您有用吗?

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    可以。 好极了。 我需要 ADS42LBx9EVM_au465a User_Guide_文档中第3.1节测试方框图中的 ADS42LB69EVM 和 Alterra 控制器 BD (TSW1400EVM)。

    再次重申、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我将关闭此帖子、并将离线联系您。 请查询我的电子邮件。

    此致、

    Rob