This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:EVM 板问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354227/adc12dj5200-sp-evm-board-question

器件型号:ADC12DJ5200-SP
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

可能与谁相关:I

我们很好奇 EVAL 板(ADC12DJ5200RF EVM)为什么会达到修订版 D?  在我们设计的另一个演示板上、我们遇到了 BER 问题、并将其归因于电源的 PDN。  因此、在获取数据库并在 Hyperlynx 中对其进行仿真后、我们将尝试匹配您的 EVAL 板。  我们注意到您有0201、0.1uF 电容器来去耦电源、但我们无法使用0201、因此我们要尝试匹配您的 EVAL 板的 PDN; 但是、我们发现这并非一项微不足道的任务、希望您的 Rev D 背后的原理能够帮助我们决定下一步要做什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    TI 发布流程内部的各种规则和因素使 EVM 处于 REVD。

    在整个修订过程中、我可以说我们没有任何导致 EVM 修订的 PDN 问题。

    如果您遵循用户指南和数据表中的指南、则您应该没有问题。

    如果您在布局过程中需要其他指导、我们很乐意提供指导或审查、甚至可以离线完成。

    此致、

    Rob