This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:输出数据格式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA823, REF2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354193/ads1220-output-data-format

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:INA823REF2041

数据表的第8.5.2节将数据输出格式描述为2补码、但显示了一个 FS 示例、此示例适用于0为中标度(所选基准的一半)的差分输入设置。

如何将其应用于 VIN 为0V 至 Vref 的单端输入通道。  我们在 REFP0和 REFN0上使用4.096V 外部基准。 格式相同:8000000到7FFFFFF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    满量程范围的负半部分(800000h 至 FFFFFFh)对应于 AINN 引脚上的绝对电压高于 AINP 上的电压、从而使 Vdiff 为负(即使相对于 GND 的电压为正)。

    当使用 AINN = 0V 的单端输入时、只有 FSR 的正半部分可用、范围为 000000h 至7FFFFFh 。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们开始使用1220的差分性质、但遇到了保护泄漏问题。  在前面添加了具有60V 保护的 INA823、并将 其基准设置为4.096 ADC 基准的一半。

    根据您的评论、我们将把2.048 (来自 REF2041、很棒的器件)插入一个未使用的输入中、并使用复用器将其连接到 AINn。 现在、INA823的0V 差分可为我们提供000000h 的 ADC 输出(如果仅使用 AINp-AINn 的正极侧、则不是3FFFFF)。

    感谢您的解释。