This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353991/ads1120-q1-questions

器件型号:ADS1120-Q1

大家好、

您能帮助对以下问题提出一些意见吗? 谢谢!

我的客户在项目中使用 ADS1120-Q1、电源为 CR2032b、电压为2V~3V。
电桥参数包括:

压电阻:í a 28kΩ,í a 33kΩ,í a 38kΩ

  Y/Z 轴具有最大400G 的范围、  

    Y 轴灵敏度:0.10mV/g/V

   Z 轴灵敏度:0.04mV/g/V

Q1:如果可以按照下图所示连接 ADS1120-Q1 (REFP1、AVDD、DVDD 至电池正极、AVSS、DGND、CLK 至电池负极)?

Q2: 以下计算是否正确? 当增益=32、AVDD=3V 时、检测电桥的输出(±48mV)是否能满足?

在3V、400G 时电桥输出 VZ=48mV。

Vin (MAX)≤±[(AVDD–AVSS)0.4V ]/增益=±(3V0.4V)/ 32=±81mV

1 µV =(2 * Vref /增益)/ 2 16 =(2 * 3V / 32)/ 2^16 = 2.86k Ω

Q3: 1LSB 是否是 ADS1120-Q1可以检测到的最小差分电压?

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    Unknown 说:
    电源为 CR2032b、电压为2V~3V。

    确保电源高于2.3V、以便器件正常工作、因为低于该电压的任何电压都不在器件建议的运行条件范围内:

    Unknown 说:
    Q1:如果可以按下图所示方式对 ADS1120-Q1布线(REFP1、AVDD、DVDD 连接到电池正极、AVSS、DGND、CLK 连接到电池负极)?

    是的、这应该可以正常工作。 如前所述、AVDD 和 DVDD 都应高于2.3V 才能在建议的工作条件下工作。  

    是否会使用低侧开关(REFN1至 AVSS)?

    否则、我建议在本例中使用 REFP0/REFN0和 AIN0/AIN1作为输入。 由于存在输入电流、这种配置可能会产生稍好的性能。

    Unknown 说:
    ADS1120-Q1可以检测到的最小差分电压是1LSB 吗?

    是的、1LSB 是 ADC 可以检测到的最小电压增量、对应于1位。  

    [报价 userid="458432" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353991/ads1120-q1-questions ]1 LSB =(2 * Vref /增益)/ 2 16 =(2 * 3 V / 32)/ 2^16 = 2.86 μ µV

    如果您的 Vref /电源= 3V、这是正确的。

    此致、

    天使