This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:冷启动速度

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1352822/ads1263-startup-speed-at-cold

器件型号:ADS1263

如果芯片在超过-40C 额定值的低温条件下启动、哪些参数预计会超出规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim Dito1:

    我们不能保证 ADS1263 在超过绝对最大额定温度(在您的情况下小于-40C)时启动。 因此、当您需要考虑器件是否甚至可以打开或关闭时、规格下降  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您不应尝试在超出最大温度范围的情况下操作该器件、但 假设我们现在和通常发现芯片按预期工作、您只能在一个芯片上看到一个例外情况。 具体而言、这是数据表第9.4.10.1节给出的上电复位时序。 它指出 ADC 处于内部频率(即7.3728MHz)的65,536个周期、因此时序为~8.89ms。我们的软件配置为在尝试任何串行命令之前、从上电到 ADC 开始运行后、大约16ms 的时间才开始执行、 成为问题。 在冷浸泡期间超出限值时、我们会看到一个问题 、即 ADC 在下电上电之前根本没有对串行总线做出响应。 我认为内部振荡器实际上太慢而无法启动、并使用以相同频率运行的外部振荡器证明了这一点。  是否知道内部振荡器是该器件最低温度规格的限制因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim Dito1:

    我们不会在低于-40°C 的温度下测试器件、因此启动条件等方面没有数据可分享。

    如果不得不进行猜测、我会说在低温下内部振荡器或 POR 电路可能会出现问题、但同样、我没有任何确定的东西可以分享、并且我要重申您是否打算在规格之外运行该器件、自行承担风险  

    -Bryan