This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:EVM GUI 问题

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355089/dac63204evm-evm-gui-issue

器件型号:DAC63204EVM
主题中讨论的其他器件:DAC63204

您好!  

我正在尝试 在电压输出模式下配置 DAC63204、使用增益为1.5的内部基准、无法在 DMM 上看到任何电压输出。 您能为上述配置提供寄存器配置方面的帮助吗? 我试图更改一些配置并点击了 Write、但当我读全部时、所有值都是0xFFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:  

    您的屏幕截图中显示 GUI 处于演示模式。 在演示模式下、GUI 未发送 DAC 任何命令。 是否可以取消选中右上角的演示模式复选框?

    如果不处于演示模式、则可以选择低级页面顶部的 Read All 来获取器件中当前的寄存器设置。  

    要查看 DAC 输出,您应该将0x1249写入寄存器0x1F 以开启电源。 将0x0800写入寄存器0x03、0x09、0x0F、0x15以设置增益。 然后将数据写入寄存器0x19、0x1A、0x1B 和0x1C。  

    此致!

    K·琼斯