This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5407:DACLK/DBCLK 输出不生成

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341726/ads5407-daclk-dbclk-outputs-are-not-generating

器件型号:ADS5407

大家好、

目前、 我们的项目中使用的是 ADS5407IZAYR 器件。  

我假设一旦上电、DACLK 和 DBCLK 时钟就由 IC 生成、但我们无法在这些端口上看到任何时钟。
请求您尽快指导我们解决此问题以进一步操作。

此致、

桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangam、

    需要提供 CLKIN 才能使 clkout 正常工作。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff

    感谢您的提示回复。

     正在 提供 和验证 CLKIN。 但在 DACLK/DBCLK 上仍然没有输出。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangam、

    在数据表的第27页、建议在加电至所有内部数字块到其缺省条件后、器件具有一个硬件复位。  您能否验证一下上电时正在进行什么操作?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Geoff、

    这项建议受到了重视并得到了遵循,但运气不好。 还有其他事情需要做吗?

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangam、

    输出为 LVDS、需要使用100Ω DIFF 端接才能进行开关。  它们是否正确端接?  如果是、我需要获取 EVM 并查看还需要设置哪些内容。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、

    是的、两个 LVDS 时钟输出都与 100Ω 端接。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangam、

    您能否为我们提供 ADS 的原理图部分、而且我们下周还将设法设置 EVM 以重现该问题。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、

    请分享您的邮件 ID 以发送 ADS 的原理图部分。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangam、

    我们正在研究 EVM 以检查您遇到的问题。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    直接在 ADC 的时钟引脚处的电压电平是多少?

    您能核实一下吗?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    您还可以验证是否未通过 SPI 禁用输出时钟缓冲器吗?

    寄存器3A 的 D3和 D4应为零。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    有任何更新?

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    直接在 ADC 时钟引脚处的电压电平读数约为700mV。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    是的、输出时钟缓冲器已 通过 SPI 启用、但仍然无法正常工作。 不过、我认为 输出时钟缓冲器是默认启用的。

    要启用 clk 缓冲器、寄存器3A 的 D3和 D4应该不是"0"、对吧?

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangam、

    是的、正确。 只是为了确保它们不会意外地被设置为0并关闭时钟缓冲器。 (默认情况下、它们应为1)。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    您是否可以检查器件上使能引脚的状态? 这个引脚是否被拉高?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    使能引脚驱动为高电平并进行验证。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangam、

    感谢您查看此内容。 我认为接下来要检查的将是原理图。 你愿意跟我分享一下吗? 我的电子邮件是 drewharrell@ti.com

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    将原理图共享到您的邮件中。 请确认。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangam、

    我收到了。 我将在一周结束前报告最新情况。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    目前是否仅在一个器件上看到? 是否可以检查其他器件是否出现相同的情况?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    板载同一器件的所有5个 ADC 都遇到相同的问题。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    原理图审阅是否有任何更新?

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    抱歉、您可以为 ADC 发送 SPI 寄存器写入吗?

    原理图看起来没有问题。 请确保根据原理图在 ADC 时钟输出上安装了端接电阻器。 如果是、您是否也在使用 FPGA 端接电阻器?

    如果您在多个 ADC 上看到该信号、 您是否已使用示波器直接探测 ADC 时钟输出? 您是否测量了这些时钟输出中任何一个的直流共模电压? 请联系我们。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    SPI 寄存器写入如下所示、

    寄存器值   
    0x00  0x0
    0x01  0x8202
    0x02  0x0780
    0x03 0x4B18   
    0x1A 0x4B18   
    0x03  0x0B18
    0x1A  0x0B18
    0x0E  0x5554
    0x0F  0x5010
    0x3A 0x081B   
    0x66  0xFFFF
    0x67  0xFFFF

    我们在 FPGA 端使用了100欧姆终端电阻器。 我们已经测量了 DACLK 输出的直流共模电压、如附图所示。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    感谢您发送此邮件。 我注意到、寄存器0x0F 的数据不是默认值。 内部 LVDS 终端发生了变化。 它的意图是什么? 如果您将其保留为默认设置、输出时钟是否出现?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    另外、你是否可以尝试将0xD2F0写入寄存器0x2C。 这将为器件寄存器提供软件复位、以将所有值恢复为默认值。 如果此后未启用输出时钟、则我们可以排除 SPI。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    尝试了两种建议、但运气不好。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    您是否已验证所有器件电源均处于活动状态? 如果只有 DVDD 以外的其中一个电源未激活、则输出时钟将消失。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    是所有器件电源均处于运行状态并通过验证。

    此致、

    桑甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    感谢您查看此内容。 如何供电? 是否有板载 LDO 或是否使用了外部电源? 是否可以测量器件引脚上的电压?

    另外、在您的电路板上的哪个位置可以将输出时钟的范围限定?

    您是否能够测量 CLKOUT/N 引脚上的电阻? 它的读数应该约为90欧姆。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangam:

    我要关闭这个帖子。 如果需要、可以重新打开它。

    此致、

    德鲁