This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:使用 ADS123x 或 ADS126x 进行电流检测

Guru**** 2581855 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353786/ads1260-current-sense-using-ads123x-or-ads126x

器件型号:ADS1260

您好!

我是 Volansys Technologies 的 Sanket Patadiya。

我们正在尝试设计一个测量值为1uA 至15A 的电流检测电路。

为此、我们可以使用  ADS123x   ADS126x  串联 ADC?

注意:我们不想使用电流检测监控器 IC 或放大器。

如果是、请提供相同或任何参考设计的应用手册。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sanket Patadiya、

    ADS126x 可用于高分辨率电流感应测量

    您打算如何设计电路? 有许多方法可以实现这一目的、

    此外、分流电阻器两端的电压是多少? 还是至少要测量分流器的尺寸?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我希望实现如下所示的方案。  

    其中 R 是检测电阻。

    我已经根据基准电压、分辨率和偏移电压完成了一些计算。 请参阅下表。

    如果您认为可行、请查看并告知我们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sanket Patadiya、

    是否要为不同的范围使用不同的分流器? 您能否提供每个范围的目标精度?

    我不确定"步长= 0.584nV"意味着什么。 您将受到 ADC 噪声的限制、该噪声远远大于0.584nV、即 ADS1260可能的最低噪声在 G = 128且数据速率= 2.5SPS 时为6nVRMS

    您打算以多快的速度进行采样?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brayan:

    以下是对您的问题的答复。

    问:是否要为不同的范围使用不同的分流器? 您能否提供每个范围的目标精度?

    响应:我们将只使用一个分流器,可以感应1uA 到15A ,在前一个表中它是100m Ω。  

    问:我不确定"步长= 0.584nV"意味着什么。 您将受到 ADC 噪声的限制、该噪声远远大于0.584nV、即 ADS1260可能的最低噪声在 G = 128且数据速率= 2.5SPS 时为6nVRMS

    响应:阶跃大小是 一个数字电平与下一个数字电平之间的电压差。 通过步长= ADC/2^n 计算得出、其中 n 是 Vref 的位、Vref 是 ADC 的基准电压

    问:您打算采样多快?

    回应:我们希望以尽可能高的采样率进行采样。

    根据您的评论、我想对于最高的采样率38400和增益=32、ADC126x 中的噪声为3.276nVrms。

    因此 Imin = 3.276nV/100m Ω= 32.76nA Imax = 2.5V/100m Ω= 25A 其中2.5V 是满量程基准电压

    您认为上述计算正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sanket Patadiya、

    您将如何确定何时切换增益?  在15A * 100m Ω= 1.5V 时、这意味着只能对外部5V VREF 使用1的增益(使用内部 VREF)或使用2的增益。 您只需要测量回分流电阻的电压、然后当它下降2倍时、您会增加增益、然后重新获得数据吗?

    步长是 一个数字电平与下一个数字电平之间的电压差。 通过步长= ADC/2^n 计算得出、其中 n 是 Vref 的位、Vref 是 ADC/QUOTE 基准电压

    如前所述、固有的 ADC 噪声远大于 LSB 大小、因此 LSB 大小对您的目的并没有真正的意义。 您只能测量到噪声级别、

    我们希望以尽可能高的速率采样。

    您进行采样的速度越快、噪声性能就越差、因为在滤波器内取平均值的样本越少。

    根据您的评论、我想对于最高的采样率38400和增益=32、ADC126x 中的噪声为3.276nVrms。

    [/报价]

    表8-1中的噪声以 uVRMS 表示、而不是 nVRMS。 噪声为3.7266 uVRMS

    有关 ADC 操作、行为和参数(包括噪声)的更多信息、您可以参阅我们的 ADC 精密实验室培训内容: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

    -Bryan

    [/quote]