请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW14J58EVM 主题中讨论的其他器件:TSW12QJ1600EVM、
您好!
我有 TSW14J58EVM DC182_A10和 TSW12QJ1600EVM 评估板。 我按照《TSW12QJ1600评估模块用户指南》第3章(SLAU796-2020年7月)"设置过程"中的步骤进行了操作。
TSW15J58EVM DC182_A10 正在绘制 1.96A@5.5V
TSW12QJ1600EVM 正在绘制 1.82A@5.0V




此时、TSW12QJ1600EVM 将绘制为 1.022A@5.0V
TSW14J58EVM 正在绘制 1.97A@5.5V

这是我看到的。 我怎么了?
请帮我解决。
谢谢
马德胡