This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:SPI 波特率

Guru**** 2515930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353257/ads7253-spi-baudrate

器件型号:ADS7253

您好、

我们是否有更高速的 SPI 通信 ADC? 客户希望 ADC 通信速度更快、例如5Mbps、10Mbps 电平。 我可以在数据表的哪里找到 ADC 通信接口的速度? 已找到如下所示的时序规格、以下 ADS7253的规格的波特率是多少? 是1Mbps 吗?

谢谢

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么没有回复?

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    波特率在 SPI 讨论中不常用、您最终需要什么速度、分辨率和通道数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户询问 ADS7253的 SPI 的频率是多少、您能帮助说明一下吗? 在 DS 中未找到清晰的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    首先、可在电气特性页面的顶部开始查看。  在这种情况下、ART 以"全速"运行、这意味着2MSPS。  SCLK 的最高运行频率为20MHz。