This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:DAC8830中 VREF 和 CS 上的压降。

Guru**** 2468520 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8830, TIDA-01504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354141/dac8830-voltage-drops-in-vref-and-cs-in-the-dac8830

器件型号:DAC8830
主题中讨论的其他器件: TIDA-01504

"我在 DAC8830的接地连接方面需要帮助、因为在将它连接到微控制器时、我会遇到 VREF 和 CS 上的压降。 此外、Vout 没有变化。 我使用逻辑分析仪分析了通过 SPI 发送的数据帧、结果是正确的。 我怀疑我的问题与接地有关。 你有什么建议?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    您是否有可以向我们展示的原理图? DAC8830的 AGNDF、AGNDS 和 DGND 都应连接。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    我已将这种配置连接接地、我还尝试将模拟接地与数字接地分开作为第二种选择、将 MCU 的 GND 与 DAC 的 GND 分开、 但我还没有任何结果、当我检查基准电压时、它下降了一半、并且在我通过 SPI 发送数据时没有出现变化。

    在此图中、我可以看到我通过 SPI 发送的数据、该数据可以正确地到达 DAC、但我不会得到电压变化

    "如果您有连接示意图、我将不胜感激。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    务必将所有3个接地端连接在一起。 您发送的信号看起来不错、但是您的原理图没有显示任何错误。 能否详细描述一下您遇到的基准电压问题? 应从外部提供基准电压、因此崩溃可能导致设置出现问题、因为器件不会产生这种影响。 此外、当您说您确认数据到达 DAC 时、您是否探测了引脚? 我建议同时探测 DAC 接地和 MCU 接地、以确保接地不会不同。

    这是 TIDA-01504参考设计的示例原理图。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的基准电压问题已经解决了。 我切换到使用外部电源为 DAC 供电、电压保持在2.5伏。 但现在的问题是 CS 不会上升到3.3伏、这是 MCU 输出引脚处于高电平时的电压。 如果我在不将其连接到 DAC 的情况下测量此输出的电压、它将保持在3.3伏。 我一将其连接到 DAC、电压就会下降到一半。 但它们之间没有其他元件、只有您在图表中建议的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santiago:

    当您在不连接 MCU 的情况下测量 DAC 的 CS 引脚时、会得到什么结果? 电源电压、该电压应上拉至5V。 电压变为1.7V 听起来就像在某个地方有一个额外的电阻分压器、您并不打算这样做。  

    如果您能够更改它、我建议将 CS 上拉至3.3V 而不是1.7V、这样您的 MCU 和 CS 就不会争夺电压。 但是、如果 CS 线路是推挽线路、您也可以移除 R41、看看它是否会将电压变为3.3V。

    谢谢。
    埃林