This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8814EVM:电压稳定性

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8814, DAC8562T, DAC81416, DAC8814EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354910/dac8814evm-stability-of-voltages

器件型号:DAC8814EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8562T、DAC8814、 DAC81416

我知道这三个系统、如果我没有错、可以在-10V 至+10V 之间运行。但它们是否稳定? 我的意思是、一旦我建立该电压、我会得到什么误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!  

    我要将您的帖子合并为一个主题。  

    DAC8562T 没有  ±10V 的范围。  DAC81416和 DAC8814都具有 ±10V 的范围。

    DAC8814是一个 MDAC、这意味着它需要一个输出缓冲器。 对于双极输出、您需要使用以下配置:

    一旦您设置了输出电压、DAC8814和 DAC81416的输出变化唯一的原因将是增益误差、偏移误差或基准电压的任何漂移。

    DAC81416具有内部基准、因此漂移规格与增益和偏移误差规格一起显示在数据表中。 DAC8814需要一个外部基准、所以此漂移将取决于您选择的基准的漂移。 同样、您使用的外部输出缓冲器的任何漂移规格都会影响电压漂移。

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的回答。 关于 DAC8814、您向我展示了需要的"输出缓冲器"。 但是、我问过 DAC8814EVM。 "输出缓冲电路"是否已经集成在其中?

    另外、我想问大家以下问题:

    • 它是否由 SPI 接口控制?
    • Vref 是±10V 还是±12V?
    • 它是否也需要+5V 电源?
    • 该器件使用 DAC8814C 还是 DAC8814B? 我之所以提出这个问题、是因为其中一个精度为±1 LSB、另一个精度为±4 LSB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!  

    是的、你是对的。 EVM 中包含输出缓冲器

    是的、EVM 使用 SPI 与 DAC 通信。

    VREF 为+10V、但 EVM 所需的 VCC 为±12V。  

    该 EVM 具有板载基准、可从±12V VCC 产生+10V 的电压、从而允许 从输出缓冲器产生±10V 的输出。  

    该 EVM 使用 DAC8814I C DB (C 版本)。 如果要评估 DAC8814的 B 版本、您可以单独订购 B 版本并将其填充到 EVM 上。  

    此致!

    K·琼斯