This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10738:数据表 F_Clock Spec

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC10738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355528/adc10738-datasheet-f_clock-spec

器件型号:ADC10738

团队、您好!

在 ADC10738 D/S 中、我们看到 F_clk 在最小值时为5kHz、3MHz 在最大值时为5kHz。 限制值为2.5MHz。 对于2.5MHz、您是说它是建议值吗? 谢谢!

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    National 是这样制作数据表的。  2.5MHz 时钟用于获取所有生产数据(请参阅页面顶部的注释)。