This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:通道错误不相同

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354303/dac38j82-lane-errors-not-same

器件型号:DAC38J82

您好!  

我具有从0x64到0x6C 的寄存器。 下面是该值。

寄存器0x64 = 0x0001

寄存器0x65 = 0x0001

寄存器0x66 = 0x0001

寄存器0x67 = 0x0001

寄存器0x68 = 0x7709

寄存器0x69 = 0x0001

寄存器0x6A = 0x0001

寄存器0x6B = 0xBD07

寄存器0x6C = 0xF00F

通道4和通道7的错误似乎并不相同。

你对这个问题有什么想法吗?

谢谢

此致

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    似乎您看到更多错误的通道中存在通道长度不匹配问题。  与之相关的损耗可能更多。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    我们已经检查了布局、通道长度几乎相等。

    你有什么建议吗?

    此致

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    路径中的其他部分导致了一些问题。  布线过于靠近过孔、通过 GND 分割点布线等。  您还应检查 FPGA 上的设置、以确保它们适用于 DAC 的输入(预加重和摆幅)。

    此致、

    Geoff