This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3542:ADC3542与 PADC3542之间的区别

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355552/adc3542-what-differences-between-adc3542-and-padc3542

器件型号:ADC3542

我们公司的某些器件 ADC3542和 PADC3542已存放仓库。  
这些组件之间有何差异?  
我们能否向我发送 PADC3542的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    P 表示原型材料。  它仅用于评估目的、不保证数据表的最终性能。   

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff。
    感谢您的回答。
    但我们在器件中使用了板载 PADC3542。
    该组件由我的同事使用、但现在他不在我们公司工作。
    我需要 PADC3542的数据表来解决器件中的输入 diapason 问题。
    请将 PADC3542数据表发送给我。
    此致、
    Vlad Chekan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    PADC3542和 ADC3542是相同的、但 P 版本是原型、不应在最终产品中使用 b / c 不保证符合数据表中的规格。  它们作为样片提供以用于评估、但可能不符合数据表要求。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要 PADC3542数据表以解决我们器件中的输入 diapason 问题。
    请向我发送 PADC3542的数据表。

    VLD、预览器件的数据表与最终数据表相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、它们在输入范围上有所不同、但我不知道确切的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    PADC3542和 ADC3542是相同的、但 P 版本是原型、不应在最终产品中使用 b / c 不保证符合数据表中的规格。  它们作为样片提供以用于评估、但可能不符合数据表要求。

    此致、

    Geoff