This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:帮助我查找器件"ADS123x"

Guru**** 2531050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356265/ads1232-help-me-find-offset-voltage-for-the-part-ads123x

器件型号:ADS1232

您好!

如何查找器件"ADS123x"的电压中的偏移误差、

我查看了数据表、结果显示、

因此、根据我计算的、对于增益=128和 Vref =2.5、

FSR = Vref /增益

FSR = 2.5/128

FSR = 0.01953125  

现在  

(0.02*0.0001* 0.01953125)/ 100 = 0.000000000390625或"390pV"

其中0.02= 128时的偏移误差、

0.0001是 PPM。

我的查询是

1)根据数据表,它的"0.02 PPM of FS ",我可以假设有拼写错误,它是 FSR 而不仅仅是 FS 吗?

2) 2)我的假设是、失调电压误差的单位是(V)、这是正确的吗?

3) 3)上面计算的失调电压误差是否正确? 或者、请建议正确的查找方式。

4) 4)如果计算正确、我是否可以假设390pV 作为 ADC 的偏移误差和相同的最低感应能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagrutkumar:

    失调电压与实际基准电压无关、且失调电压规格仅基于 VREF=5V。  在使用增益=128的情况下、相对于偏移规格的满量程输入范围将是 FSR = 5/128 = 0.0391V。

    ppm 是百万分率、因此正确的比例因数为10^-6。   

    失调电压最大值+/-1ppm (G=128):

    +/-1*10^-6*0.0391 =+/-3.91*10^-8,或 +/-39.1nV (纳伏)

    失调电压典型值为+/-0.02ppm (G=128):

    +/-0.02*10^-6 *0.0391 =+/-7.81*10^-10,或 +/-0.78nV (纳伏)

    这些规格仅在偏移校准后有效(数据表的第8.4.1节)。  此外、如果在整个温度范围内执行偏移重校准、则最大偏移误差将最小化至噪声水平。

    对您的具体问题的回答:

    1)根据数据表,它的"0.02 PPM of FS ",我可以假设有拼写错误,它是 FSR 而不仅仅是 FS 吗?  是的、这是 FSR。

    2) 2)我的假设是、失调电压误差的单位是(V)、这是正确的吗?  是的、单位是伏特。

    3) 3)上面计算的失调电压误差是否正确? 或者、请建议正确的查找方式。  不完全是;为这些校准使用最大 Vref = 5V。

    4) 4)如果计算正确、我是否可以假设390pV 作为 ADC 的偏移误差和相同的最低感应能力?  典型偏移将高2倍、即0.78nV。  不过、该值比 ADC 的噪声小得多、这将是检测能力的限制因素。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用