This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1520:用于1350MHz 采样率和200MHz 数据时钟的 ADC 配置

Guru**** 2384690 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350078/adc08d1520-configuration-for-adc-for-the-1350mhz-sampling-rate-and-200mhz-data-clk

器件型号:ADC08D1520

我想在 ADC08D1520中以1350MHz 采样率和 FPGA 时钟使用两个独立的通道200MHz、您能向我推荐 ADC 在这方面所需的配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送您系统的方框图以及您正在尝试执行的操作? 我不确定"FPGA 时钟"的含义。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该主题。 如果需要、您始终可以重新打开它。

    此致、

    德鲁