This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600:ADC12QJ1600

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354915/adc12qj1600-adc12qj1600

器件型号:ADC12QJ1600
主题中讨论的其他器件: LMH32401

您好!

我使用连接到 ADC12QJ1600的 TIA LMH32401设计一种新的激光雷达。 (请参阅原理图)。

我的问题是:我需要向 ADC 输入添加输入保护吗?如果是、您有任何建议吗?

- LMH32401的最大正输出为2.9V (产品说明书)。

- ADC 的最大输入电压为2.1V。

原理图:

此致、

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    是的、如果您无法保证输入信号处于模拟输入引脚的绝对最大额定值范围内、则需要添加输入保护。

    通常、客户会在模拟输入端使用背对背二极管来帮助钳制电压。

    其中一个示例如下: markimicrowave.com/.../

    此致、

    Rob