This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:Re ADC12DJ3200EVM-Arm Trigger Option]中出现错误1149。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355288/tsw14j57evm-error-1149-occurred-in-auto-re-arm-trigger-option-with-adc12dj3200evm

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好!

我们遇到了这个问题,因为标题被取消。

更具体地说、我们使用双通道模式、即、 JMODE3 如 ADC12DJ3200 pdf 中的表19所示。 但是、由于我们没有找到 [触发 ini 文件] 在 HSDC v6.0软件中、 我们根据  ADC12DJxx00_JMODE3.ini ,即添加一行 "菜单启用="触发选项"  矩阵。  

所有这些都适用于 软件触发使能选项 和外部触发选项。  我们可以成功采集数据。  应该注意到、 我们发现接口名称应该为"TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCDDRDACBRAM"、其他接口 不起作用。

但是、 当我们选择了 自动 Re Arm 选件 并单击 显示触发器状态。

我们在类似的帖子中尝试了重新安装软件并将 Win10设置为英语,但这些设置不起作用!

  

我们确实需要您的帮助!

越早越 好!

祝你一切

顺利。 雷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    您是否可以在以下链接中卸载 HSDCPro 6.0并安装 HSDCPro 5.2。  在重新安装之前、请务必先卸载。

    https://dr-download.ti.com/software-development/gui-for-evaluation-module-evm/MD-7z9KiU6LoR/01.00.00.0W/slwc107w.zip

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roth:

    我们刚刚尝试了 HSDCPro 5.2、但它仍然无法工作。 错误1149仍然存在。

    同样值得注意的是、借助 trig ini 轮廓  (例如 ADC12DJXX00_JMODE2_trig.ini)、则我们无法执行触发采样。 而这些自包含的"trig" ini 配置文件中的接口名都是  TSW14J57revE_Bram_RxOnly" 16L_TRIG_firmware ,我们必须将其更改为  TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCDDRDACBRAM 以启用触发采样。 我们不确定此操作是否正确。

    [240506]

    我们安装了 labview2019、并打开文件  \High Speed Data Converter Pro\Automation Function API\Wrapers\DLL_ADC_Trigger_Settings.vi Auto_Re 会触发报警、如下图所示。

    似乎找不到 Trigger Setting Cluster.ctl。

    这是 问题的关键吗?

    祝你一切

    顺利。 雷